JW Winco, Inc., Una compañía de Ganter, proveedor líder de componentes para máquinas industriales, ahora tiene disponibles GN 616.1 Posicionadores de muelle en acero y acero inoxidable, punta de nariz y anillo de sello.
GN 616.1 posicionadores de muelle con anillo de sello son utilizados para funciones de localizar, presionar o detener. “Los posicionadores de muelle con anillos de sello duran mas debido a que el sello previene la entrada de líquidos o basura a la parte interna que puedan impedir la función del resorte,” mencionó John Winkler, CEO de JW Winco. La ranura al lado del émbolo es provista para aplicaciones de agujeros ciegos, y requiere de una herramienta especial, GN 616.5, para su instalación apropiada.
En las versiones de acero, la carcasa y embolo de acero endurecido tienen un acabado pavonado. La versión de acero tiene un resorte de acero inoxidable 1.4305(AISI 303) y el sello de hule NBR (nitrilo). La versión acero inoxidable, la carcasa, el embolo y el resorte son compatibles con la norma 1.4305 (AISI 303) y el sello es de NBR (nitrilo).
BackAttention Valued Customer,
Beginning June 15, 2024, we will implement a price adjustment. Some items will have a price decrease, while others will increase. The adjustment helps ensure our commitment to providing our customers with the best products and services.
We will honor current published prices through June 14, 2024.
Customers with pricing agreements will not be effected until annual pricing is reviewed.
Thank you
J.W. Winco