Niveles de burbuja con ajuste y medición cruzada

En tiempos digitales, parecen reliquias del pasado, pero los niveles de burbuja siguen siendo indispensables en las operaciones industriales cotidianas. Dos nuevos tipos de niveles de burbuja de Winco ahora ofrecen una alineación mucho mejor y más rápida.

Es difícil prescindir de estas pequeñas herramientas para el ajuste cuando se persigue una alineación perfectamente horizontal de máquinas, mecanismos o instrumentos. E incluso después de la instalación inicial, los niveles de burbuja siguen siendo prácticos durante la operación regular para mostrar si el posicionamiento aún es correcto. Los niveles de burbuja pueden usarse casi en cualquier lugar. Además de que no requieren alimentación eléctrica ni líneas de datos, son robustos, sencillos de ajustar y pueden añadirse en cualquier momento. Ahora Winco ha ampliado su selección de niveles de ojo de buey y niveles para atornillar con dos nuevos modelos, ambos tan prácticos como de costumbre.

Niveles de burbuja en T GN 2276

Los niveles de burbuja en T GN 2276 combinan dos niveles lineales perpendiculares en un único alojamiento redondo de aluminio. Este diseño muestra la alineación en dos planos a la vez, lo que hace que la instalación y el nivelado sean más fáciles y rápidos. Winco ofrece dos versiones: Una con un lado inferior plano para la instalación directa, y una segunda versión con una bola de alineación en el lado inferior para el ajuste. El segundo tipo, denominado “JV”, permite ajustar el nivel de burbuja mediante los tres tornillos de instalación para establecer un punto cero adaptado a la situación específica, con una varianza de +/- 2 grados.

Niveles de burbuja para atornillar GN 2283

Winco ahora ofrece niveles de burbuja para atornillar en un robusto alojamiento de aluminio. Aunque los niveles de burbuja para atornillar GN 2282 actuales se han alojado en carcasas de chapa no ajustable y embutida, el nuevo modelo GN 2283 tiene las mismas propiedades que el nivel de burbuja de ángulo recto GN 2276. El nuevo nivel de burbuja para atornillar está disponible en la versión “AV” plana para montaje directo y en la versión “JV” ajustable con una leva de alineación en el fondo. Aquí también, el nivel de burbuja se ajusta durante la instalación mediante los dos tornillos de cabeza hueca.

Ambos niveles de burbuja, lineales y en T, están disponibles en dos valores nominales de sensibilidad: 2 mililitros de movimiento de la burbuja corresponden a 6 o bien a 50 minutos de arco. Winco ofrece una tabla de conversión detallada para ilustrar cuál es la mejor sensibilidad para diversas aplicaciones, lo que agiliza y facilita la comparación de diferencias en altura y los grados y minutos de arco.

Atrás

Productos nuevos

¿Usted conoce nuestros productos, pero está buscando productos nuevos y nuevas adiciones a nuestra gama de productos?

Vaya a Productos nuevos