Prix de la conception décerné à JW Winco

Trois pièces standard, trois prix de la conception – Outre le prix iF DESIGN AWARD, JW Winco a également reçu le prestigieux Red Dot Award pour sa conception exceptionnelle.

La conception industrielle ne rend pas seulement les produits plus attrayants, elle améliore également leur valeur d'ensemble. La conception optimise l'ergonomie et la fonctionnalité, ce que Winco démontre avec ses manettes indexables basses GN 126 et ses poignées étriers GN 328 et poignées de machines GN 428.

Grâce à leur forme moderne, ces éléments standard s'adaptent idéalement à l'aspect des machines et systèmes modernes. De cette manière, les détails tels que les poignées et les manettes peuvent être mis en œuvre avec le même niveau élevé de conception que la machine elle-même, quelle que soit la taille du lot. La possibilité de personnaliser la taille ou la couleur en toute simplicité et à moindre coût augmente encore les possibilités d'utilisation. Les poignées internes encastrées et l'arrondi précis des bords assurent une ergonomie nettement améliorée.

Les prix décernés par deux jurys indépendants confirment que Winco & Ganter, associé à l'agence de conception Corpus-C de Fürth, sont sur la bonne voie en matière de conception: Le jury iF International Forum Design a récompensé les poignées étriers et poignées de machines GN 328 et GN 428 ainsi que les manettes indexables basses GN 126 en leur décernant un prix. Les poignées étriers et poignées de machines susmentionnées ont également reçu le très convoité prix Red Dot Award tant décerné par les jurés.

Fabriquées en zinc moulé sous pression et dotées d'un revêtement plastique, les manettes indexables basses GN 126 se caractérisent par leur forme dynamique et sont idéales là où les plages de pivotement sont limitées. La dentelure intégrée permet de régler la position de la poignée sans avoir à la desserrer. Si nécessaire, le modèle GN 126.1 est disponible dans la même forme avec un intérieur complètement en inox.

Fabriquées en aluminium moulé sous pression ou en profilé d'aluminium courbé, les poignées étriers et poignées de machines GN 328 et GN 428 sont également disponibles en différentes finitions de surface. Pour les applications en milieu particulièrement corrosif, les poignées étriers GN 328.5 sont également disponibles en inox AISI 316 (A4) façonné par moulage de précision.

Pour plus d'informations, visitez le site www.jwwinco.com

Précédent

Communiqués de presse JW Winco

Aller aux communiqués de presse