Un verrouillage parfait

Partout où il est nécessaire d'ajuster quelque chose, vous trouverez souvent des dispositifs de blocage comprenant des dentelures qui définissent des positions angulaires spécifiques. Afin de garantir que le bon dispositif de blocage soit disponible pour chaque application, JW Winco propose tous les composants dans une large gamme de variantes.

 

Les disques d'indexation, les ressorts de poussée et les cylindres de guidage constituent la base des dispositifs de blocage Winco, qui peuvent être assemblés dans des configurations entièrement personnalisées. Le cœur de ces dispositifs est toujours constitué par les disques d'indexation avec leurs dentures alignées avec précision, ainsi que leur ajustement basé sur des connexions positives et non positives. Outre la forme exacte de la denture, la division des dents est également très importante. Winco s'appuie sur des configurations de dents types, qui permettent des ajustements importants et spécifiques par paliers de 6, 7,5, 10 et 15 degrés. Mais ce n'est pas la seule façon dont Winco se différencie de ses concurrents : la fixation des disques d'indexation est également clairement orientée autour de la position de la denture. Cette combinaison jette les bases d'ajustements clairement définis.

Winco se distingue également par l'utilisation de matériaux de haute qualité : outre l'acier fritté trempé, l'inox fritté et l'inox façonné par moulage de précision de qualité AISI CF-8 (A2), Winco a récemment ajouté à sa gamme de produits le GN 189, un disque d'indexation à 60 dents en plastique renforcé de fibre de verre. D'autres matériaux seront bientôt ajoutés. Les disques d’indexation offrent des chemins de désengagement très courts et ne présentent aucun jeu après resserrage. Ils sont également auto-centrés et produisent des assemblages exceptionnellement solides.

Pour les applications lourdes, essayez les disques d'indexation en inox, à souder GN 188, disponibles dans des tailles allant jusqu'à 3,15 pouces (80 millimètres) de diamètre. Les goupilles de tension orientées autour de la denture simplifient le pré-positionnement et rendent obsolètes les gabarits de montage spéciaux. Les douilles filetées et la bande de centrage peuvent être facilement ajoutées à la commande à l'aide du formulaire.

Les disques d'indexation GN 187.5 en inox façonné par moulage de précision sont disponibles avec un raccord à goujon fileté, une bride de fixation ou un disque à souder. Les disques d’indexation en inox peuvent être combinés avec les systèmes d'indexation GN 187.6, pour créer des dispositifs de blocage qui peuvent être verrouillés avec une clé hexagonale ou même sans outil à l'aide d'une manette indexable avec ou sans excentrique. L'approche systématique de Winco en matière de création de variantes se traduit par le fait que les disques d’indexation GN 187.5 sont compatibles avec les disques d’indexation GN 187.4. Cela permet de réaliser même des assemblages de dispositifs inhabituels.

Lors de la combinaison de deux disques d’indexation GN 187.4, les cylindres de guidage mentionnés précédemment garantissent le maintien de la connexion positive même lorsque les dispositifs sont desserrés, ce qui protège les dentures de l'usure. En d'autres termes, les cylindres de guidage sont également des éléments importants et c'est pourquoi Winco travaille déjà sur de nouvelles variantes de ceux-ci, y compris des modèles étanches.

Pour plus d’informations sur les pièces standard Winco, visitez le site www.jwwinco.com.

Précédent

Nouveaux produits

Vous connaissez nos produits mais vous êtes à la recherche de nouveaux produits ou de nouveaux ajouts à notre gamme de produits ?

Allez aux nouveaux produits