Force appliquée et sélection de composant
Parfois, le meilleur moyen de sélectionner le bon composant pour une application consiste à baser son choix sur ce que le composant doit réaliser. En d'autres termes, commencer par définir le mouvement ou l'action requise par l'opérateur, en tenant compte des exigences de l'application et de l'environnement dans lequel elle est utilisée. Qu'est-ce qui convient le mieux : un bouton ou une poignée étrier ? Quel type de poignée étrier ?Ci-dessous, nous présentons les « forces appliquées » qu'une application peut impliquer, ainsi que les meilleurs types de composant pour chaque mouvement.
- Lever. Vous pouvez, certes, utiliser un bouton pour une opération de levage si la force nécessaire est inférieure à une livre mais les poignées étriers sont généralement le meilleur choix. Lutter directement contre la force de gravité nécessite généralement une poignée à usage plus intensif, comme une poignée étrier (cf. notre poignée étrier EN 628). Vous devez impérativement connaître la capacité de charge afin d'être certain que la poignée puisse la supporter. Notre catalogue en ligne indique la capacité de charge de nos poignées étriers.
- De haut en bas. Il s'agit ici du sens du mouvement appliqué, lequel est différent d'une opération de levage car vous ne soulevez pas tout le poids de l'appareillage. Comme la force est bien plus faible, vous pouvez utiliser un bouton-boule, un bouton-poussoir, une poignée étrier ou une poignée simple.
- De gauche à droite. Bien entendu, pour un mouvement à 90°, vous pouvez utiliser des composants similaires à ceux du point 2 ci-dessus.
- Tirer. Ici aussi, les boutons-boules, boutons poussoirs et poignées étriers conviennent bien. Toutefois, lorsque vous choisissez votre produit, tenez compte de la force nécessaire à utiliser (pour plus de force, utilisez une poignée étrier), ainsi que de l'ergonomie (pour tirer avec deux doigts, utilisez un bouton permettant une bonne prise, confortable, et antidérapant, comme nos boutons champignons GN 76).
- Pousser. Utilisez un bouton-boule ou un bouton-poussoir. Si l'application nécessite un bouton plus grand, assurez-vous qu'il tient bien dans la paume. Si vous utilisez un petit bouton, vous pouvez en choisir un avec une surface concave afin d'éviter que les doigts ne glissent.
- Pousser-tirer. Lorsque ces deux mouvements sont importants pour vous, votre application requiert sûrement une force plus élevée et donc un composant plus grand. Vérifiez que le bouton ou la poignée étrier est facile à actionner et assure une bonne prise en main.
- Mouvement circulaire Pour déterminer le meilleur composant pour un mouvement circulaire, vous devez tenir compte de plusieurs critères. Si vous recherchez des réglages précis, un bouton de commande est ce qui convient le mieux. Si vous souhaitez une amplitude de mouvement plus grande, ou un déplacement d'une masse plus importante, choisissez une manivelle droite ou un volant. (les volants avec indicateurs numériques permettant de mesurer le mouvement sont une possibilité, comme la gamme EN 953). Un levier de commande est également un choix possible.
- Mouvement circulaire pour serrage. Si un mouvement circulaire est appliqué pour serrer ou desserrer, un levier (de serrage) réglable est certainement le meilleur choix pour vous. Nous proposons le composant sans serrage unique en son genre ci-contre : le levier de commande GN 927 à came excentrique. Si vous souhaitez utiliser un bouton à la place, un bouton à lobes ou en étoile serait le meilleur choix car il offre l'adhérence nécessaire pour tourner. Les volants sont une autre option.
- Rotation. Vos possibilités sont nombreuses pour un mouvement de rotation, et varient selon le couple et la vitesse nécessaires, ainsi que l'espace disponible. Dans des espaces étroits, utilisez un levier à cliquet, ou une manette indexable. Pour un serrage léger, utilisez un bouton moleté, à lobes, une poignée en T ou un bouton en étoile. Pour un serrage important, utilisez une manivelle droite ou un volant. Ce dernier produit est le meilleur choix si la vitesse est un critère important.
- Tourner-tirer. Le meilleur produit pour ce mouvement est une manette indexable, comme nos manettes GN 300.4 en zinc moulé sous pression avec force de serrage sécurisée.
- Tourner-pousser. Tous les boutons assurant une bonne adhérence lors de la rotation conviennent, comme un bouton cannelé, moleté, à lobes ou en étoile.
- Mouvements multiples. Un bouton-boule peut convenir (si moleté c'est mieux), bien qu'une poignée offrira un meilleur effet de levier. Choisissez une version fixe ou rotative selon qu'une rotation est nécessaire ou non.
N'oubliez pas que d'autres facteurs entrent en ligne de compte pour déterminer la taille, le matériau et le type de composant dont vous avez besoin. Toutefois, le fait de baser votre sélection sur la force appliquée requise et sur le mouvement est un bon début. Pour obtenir de l'aide, contactez notre équipe technico-commercial au 800-877-8351.