Desde bisagras simples para soldadura a bisagras multiarticuladas con cinemáticas complejas, la selección de Winco tiene todo lo necesario para…
Esta nueva pieza estándar mantiene a la aplicación sujeta en su lugar mientras que el acabado de alta calidad de la superficie evita que se adhiera la…
Tres piezas estándar, tres premios de diseño: además de recibir el PREMIO DE DISEÑO iF, JW Winco también ha recibido el prestigioso Premio Red Dot por…
Pasadores de liberación rápida conectan y sujetan diversos componentes de manera rápida y confiable. Para una mayor seguridad contra la liberación o…
Las manijas ajustables se encuentran definitivamente entre las piezas estándar más importantes para sujeción y fijación en el lugar. Las puede…
La gama de conectores de sujeción de tubos de J.W. Winco con una variedad de diseños, así como unidades lineales y accesorios, cubre un amplio…
Ciertamente, los pasadores de montaje no son un invento nuevo, pero J.W. Winco nuevamente ha podido optimizar piezas al parecer totalmente…
Una nueva bisagra hecha de poliamida de alto desempeño con un retorno con fuerza de resorte se ha agregado a la extensa línea de bisagras de J.W.…
En el segmento de cerrojos, JW Winco ya ofrece una amplia gama de componentes que con frecuencia pueden combinarse con ingeniosos elementos de…
La buena resistencia a la corrosión es fundamental al utilizar piezas de metal en ambientes agresivos. JW Winco, por lo tanto, ahora ofrece más piezas…
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco