¿Un nuevo posicionador de indexado? Sí y no. La nueva pieza estándar GN 817.6 de JW Winco ofrece la funcionalidad básica familiar de un posicionador de indexado comprobado, pero con la incorporación clave de un sensor integrado. Este informa la posición del pasador del posicionador mediante una señal eléctrica a través de una conexión cableada que termina con un conector estándar M8. JW Winco seleccionó de forma deliberada la transmisión de la señal por cable trifásico. Esto es más seguro, más estable y, sobre todo, más fácil de integrar que una conexión inalámbrica, con la que habría que prescindir de la pantalla de estado a fin de prolongar los intervalos de cambio de batería.
Si el pasador del posicionador rebasa dos tercios de la distancia del posicionador durante el funcionamiento, el sensor informa el posicionamiento correcto: de manera visual a través de la pantalla LED en el sensor y en forma de una señal alta a través del cable hacia una unidad de control subsiguiente. El indicador de posición es manejado por un pequeño imán permanente en el pasador del posicionador, así como el sensor, que está insertado de manera compacta en la muesca anular preparada por debajo del botón actuador negro en cualquier orientación y mantenido en su lugar mediante un clip. El usuario puede seleccionar libremente la dirección de salida del cable del sensor al torcerlo para adaptarlo fácilmente a la situación de instalación específica.
El posicionador de indexado está disponible con y sin posición de reposo en todos los tamaños típicos, con diámetro del pasador de 4 a 16 milímetros y tamaños de rosca de M8 a M24, lo que lo hace adecuado para todas las situaciones de aplicación. Gracias a las dimensiones de conexión estándar, el posicionador se puede usar fácilmente como repuesto para posiciones de indexado comunes. Todas las variaciones están hechas de acero inoxidable debido a que este material apantalla de manera mínima el imán integrado, por lo que evita la interferencia con el funcionamiento del sensor.
El posicionador de indexado GN 817.6 de acero inoxidable, con comprobación de estado electrónica se encuentra en buena compañía dentro de la selección de JW Winco. Se ofrecen unas 30 series de productos, entre ellas las jaladeras en U con conmutación de potencia, bisagras con interruptor de seguridad y dispositivos eléctricos de monitoreo de nivel, junto con las macros EPLAN necesarias para documentación.
Puede encontrar información adicional en www.jwwinco.com.
Atrás
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco