Couleurs industrielles et revêtement en poudre | JW Winco

Couleurs industrielles et revêtement en poudre

Concevoir des machines n'est peut-être pas l'activité la plus artistique au monde, mais la question de la couleur peut parfois être essentielle, même dans le design industriel. Ainsi, nombre de nos produits sont proposés en orange afin qu'ils ressortent bien sur la machine pour accroître la sécurité. S'il n'est pas très difficile de fabriquer des pièces en plastique de couleur, les pièces métalliques peuvent aussi être fabriquées avec des finitions colorées, parfois juste en les peignant.

Une méthode plus appropriée pour colorer les pièces métalliques consiste à utiliser le revêtement en poudre. Cette poudre est composée de pigments et de résine finement moulue. La pièce sur laquelle apposer le revêtement est reliée à la masse, et un pistolet de pulvérisation électrostatique est utilisé pour charger la poudre au fur et à mesure de son application. Une fois la couleur appliquée, la pièce est chauffée à une température de 160-220 °C, ce qui rend le revêtement doux et uniforme. Le revêtement en poudre peut être réalisé en n'importe quelle couleur. Nous pouvons donc fabriquer des composants de couleur personnalisée en quantités assez importantes. Les autres avantages du revêtement en poudre est qu'il est bien plus solide et résistant à l'écaillement que la peinture, et qu'il ne comporte aucune strie.

Les couleurs standard utilisées pour nos produits, dont la plupart sont fabriqués en Europe, sont les couleurs RAL standard. Ce système a été développé en Allemagne en 1925 par une organisation appelée « Reichsausschuss für Lieferbedingungen », ce qui signifie « Comité impérial pour les conditions de livraison ». Il existe d'autres nuanciers, comme le système suédois NCS, les codes couleurs stands BS 4800 et BS 381C anglais et le standard fédéral américain FED-STD-595.

Convertir une couleur d'un système dans un autre système peut s'avérer compliqué. Exemple concret : Nos manettes indexables GN 300 en zinc moulé sous pression sont disponibles en plusieurs finitions de couleurs appliquées par poudrage, lesquelles sont identifiées par leur code RAL. Un de nos clients achète ces manettes en orange, argenté, rouge et bleu. Il a besoin de connaître les noms précis des couleurs afin qu'un autre composant de la machine qu'il construit puisse être fabriqué dans la même couleur, et a donc besoin des noms correspondants dans le nuancier Pantone. Il a contacté l'un des collaborateurs du service technico-commercial pour obtenir de l'aide pour la conversion.

Si vous avez besoin d'informations sur les couleurs ou les finitions, ou que vous avez besoin de couleurs spécifiques pour des pièces, n'hésitez pas à contacter notre équipe technico-commerciale au 800-877-8351.

[Translate to Französisch:] Powder Coating Industrial Colors